This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:PSpice 仿真失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1353941/lmr50410-pspice-simulation-fail

器件型号:LMR50410

大家好!

我正在尝试对 PSpice 中产生+5VDC 和+12VDC 输出的电路进行仿真。 我通过 WEBENCH 电源设计器执行了这些电路的计算、在那里进行仿真后、我看到了+5VDC 和+12VDC 的值。 当我在 PSpice 上进行仿真时、我看到+5VDC 的大致正确输出。 但对于+12VDC、我仍然看到大约+5VDC。 我想知道问题的根源。 我不想在购买产品时遇到类似的问题。 在这方面,我希望得到你们的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhan:

    我认为您的 PSPICE 原理图连接不正确。 请见下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的关注、但当我更改连接时、结果会变得更糟。 您可以在下面的照片中看到它。 我认为"SW"和"CB"引脚在器件原理图中的位置错误。 您能对此进行更详细的回顾吗? 我正在等待他们的返回。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erhan:

    您正在运行哪种类型的仿真? 随附照片中显示的值为直流值。 尝试运行瞬态仿真。 当我下载 PSPICE 模型并运行瞬态仿真时、我没有问题。 能否提供一些仿真图片? 下面显示了仿真的结果: