This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00580:无 I2C 接口的修改

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1354545/tida-00580-modification-without-i2c-interface

器件型号:TIDA-00580

您好!

首先、非常感谢您发布该分立式汽车旋转正交解码器参考设计。 这对于我目前正在处理的应用程序来说是一个非常有用的基础。

我计划获取旋转方向(CW 或 CCW)和三个旋转正交编码器的计数信号。 我想要的是 不是 使用 I2C 通信协议。

我使用 U3引脚4外的 DIR 信号 来检索 旋转方向、但我不 知道如何获取计数信号(周期)、以便我可以使 MCU 计数器递增。

我还计划使用 1024 PPR 旋转增量编码器。

提前感谢您的帮助!