This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:"PSpice for TI 中的仿真指南。"

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1347451/tida-010015-guidance-for-simulation-in-pspice-for-ti

器件型号:TIDA-010015

尊敬的先生/马安先生:

            我将通过 PSpice for TI 软件实施 TIDA-010015参考设计。 同时,我面临一个关于设计的问题,我怎么能连接两个节点,这是在不同的页面。 在参考设计中、这些节点均以各自的名称命名。 如附件文件中所示,有两个点被命名为"网络 A",两个点被命名为" BD1",在设计中,这些节点只需输入它们的名称就可用作它们的要求。 我怎么能这样做、因为它对我来说至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉这么晚才回复。 花了一些时间找专家来这里帮忙、但遗憾的是 TIDA-010015设计人员离开了团队、我们不知道他是如何设计原理图的。  

    为了帮助您进行设计、您能否与我们分享您的特定系统规格以便我们现在可以向您推荐最佳且最新的解决方案?  

    Ryan Tan