This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:TX7332和 AFE5832

Guru**** 2918340 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1353214/tida-010057-tx7332-and-afe5832

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:AFE5832、TX7332

您好!

我们正在计划设计一款采用 TX7332和 AFE5832的便携式超声波设备、我检查了  符合我要求的 Swaroop 电路板配置文件

如何获取 HW 封装尤其是原理图的参考设计?

此致、

阿尔皮什