This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:电流检测变压器选择过程

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352703/pmp8740-current-sense-transformer-selection-procedure

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28070

您好!

有人可以分享 PMP8740中使用的电流检测变压器 T1的分步计算和选择过程吗?

另外、请在选择过程中说明电流感应变压器的伏微秒额定值的意义。 电流检测电路设计中是否必须考虑任何其他参数?

UCC28950的应用手册中未对此进行解释。

谢谢

此致、  

尼桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant 您好!

    有关 PMP8740的电流检测变压器的计算与 UCC28070 300W 交错 PFC 的计算非常相似;有关此 EVM 的指南、请点击此处:

    https://www.ti.com/lit/an/slua479b/slua479b.pdf

    第7页的第6节还讨论了有关 CT 匝数比、磁化电感和消磁电压的计算。

    这种相似性源于这样一个事实:相移全桥和 CCM PFC 都必须在最短关断时间(因此在最大占空比)内对 CT 进行退磁。

    如果有帮助、请告诉我。

    此致、

    罗伯托