This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:需要以 DEM 模式开启同步 FET 来为自举电容器充电

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, CSD19531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352395/tida-010042-need-of-turning-on-synchronous-fet-in-dem-mode-for-charging-bootstrap-capacitor

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: CSD19531Q5A

您好!

请告诉我在 TIDA-010042旧参考设计(基于 CSD19531Q5A)中以二极管仿真模式定期开启同步 FET (低侧 FET)的原因。 固件中提到 定期导通用于为自举电容器充电。 我无法理解其中的原因。  

此致

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    自举电容器需要在每个开关周期重新充电至正常电压。

    如果负载太轻、这意味着下 FET 导通的时间很短(VSW=0)、则自举电容器开始重新充电。 但这段时间太短、可能不足以将自举电容器重新充电至正常电压。 因此 、较低 电压的 FET 需要定期导通一段时间来为自举电容器重新充电、这不是很强制、但可以视为一个额外的功能。

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    感谢您的回复。

    在我的固件中、最初在打开充电器时、会 以 DEM 模式启动。  在从代码中删除低侧 FET 的周期性开启功能后、无法开启高侧 FET。

    但我有一个疑问、这个现象是否仅适用于具有电池作为负载的转换器。

    异步降压转换器呢? 在轻负载条件下如何实现平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    不、这是一种常见的降压现象。 对于同步降压、无论电感器的反向电流如何、它都会开启较低的 FET、因此可以为自举电容器充电。

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    是否有任何与此主题相关的应用手册?

    如果我使用的是非同步降压转换器、则  在这种情况下应如何为自举电容器充电。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    对于非同步降压、当电流流经下 FET 的二极管时、自举电容器将充电。  

    鲍文