This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22288:变压器

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1345015/pmp22288-transformer

器件型号:PMP22288

原始变压器器件型号如下: TDK P302264-A1-51变压器 -此不可用。

一位用户在~4年前问到这个问题、一个数据表提供的技术规格和一个实际订单号: B78311A2439A003 -这也是因为没有可用产品。

这是我(不只是 TI)发现的第三个采用无法获取的变压器的参考设计。  匝数/线规也不在规格表中、因此难以快速实现定制化晶圆制造厂。

没有找到类似的选择-任何帮助都会非常感谢!

我想我要从头开始设计、但我希望使用经过验证的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、您是否有这款变压器的本地 TDK 联系人? 如果需要、他们可能会提供样片。 我们将邀请工程师就数据表等事宜与您联系、因为我知道有计划更新此参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我曾尝试与他们取得联系、他们有一个此类事情的分包商、尚未收到他们的消息。 我在工作中有另一个解决方案-谢谢、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接消息发送了详细的数据表。 然后对话扩大,并是自决的。