This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:生成器件时 ORCAP-1116错误

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1349954/pspice-for-ti-orcap-1116-error-when-generating-part

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:INA223TINA-TI

是否可以使用 TINA-TI Spice 模型在 PSpice for TI 中生成器件? 我正在使用提供的 INA223模型、并尝试用它生成一个器件、但会遇到问题。

当我选择文件时、它不会自动填充器件名称、也不能手动键入内容。 当我单击"确定"时、系统会提示一个错误。 如果我选择了另一种源文件类型、允许我手动输入器件名称、则在切换回 PSpice 模型库类型之前会显示"error (ORCAP-1116):指定的 PSpice 模型库中没有模型或子电路。" 有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我不确定这款器件为什么没有 PSpice 模型。 让我看看产品线、了解原因是什么。

    您可能需要将.cir 文件重命名为.lib。 然后创建您自己的软件包。 TI.com PSpice for TI 页面上有该教程的视频。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  我下载的模型仅附带.lib、.tld 和.tsm 文件。 我目前无法放置.lib 文件。 请告诉我该产品线是什么意思。

    此致!
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我还没有听到,所以我要把这个票转移到埃斯卡莱特。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    明天我将尝试获取 PSpice 模型、特别是.olb 符号文件。 您可以将此文件与.lib 一起添加到项目中。

    此致、’

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、德鲁、

    下面是一个带有 INA223 .lib 和.olb 的 pspice 项目。 您可以根据需要将这些文件导入其他项目。

    此致、

    彼得

    e2e.ti.com/.../INA223_5F00_Pspice.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 感谢彼得和大卫的帮助。