This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:WEBENCH 警告"设计更新失败-由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。"当当前步长更改时

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1, LM25149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1351100/lm25148-q1-webench-warning-design-update-failed---this-design-is-not-stable-due-to-phase-margin-either-smaller-than-35-or-greater-than-120-when-current-step-is-changed

器件型号:LM25148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149

您好!

我在 LM25148-Q1上运行 WEBENCH、同时将瞬态响应电流阶跃值从5A 更改为1A、如下面的所示。

然后、出现以下警告消息。   

我检查了相补角结果、但结果没有改变。
我认为1A 的电流步长超出了计算范围、在此情况下或发生了一些事情。  我的理解是否正确?
或者、我可以通过什么方法来解决它吗?

可以通过以下链接查看此 Webench 设置的链接。  请参考。   

webench.ti.com/.../SDP.cgi

另一个问题是为什么电流阶跃设置会影响相位裕度?

此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAKI-SAN:

    这对我来说也毫无意义。 这不应该影响稳定性。

    您能否使用插入链接功能与我分享该设计的链接?

    您的帖子的链接发布错误。 我要向 webench 团队报告此情况。

    此外、为了帮助您进行设计、我们在设计工具部分的产品文件夹中提供了 Excel 计算器工具。 这对您检查稳定性可能很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck-San:
    很抱歉链接不完整。

    请参阅以下链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、TAKI。

    我将提交 webench 模型请求更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck-San:
    感谢您的答复。  我将等待修改后的模型。

    BTW、您能否提供此器件的 PSpice 模型?

    此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们欢迎您的到来。

    我提出了这个请求、希望他们能够尽快解决。

    我们有一个 PSpice 模型可供该产品使用、名为 AEF。 LM25149。

    以下是链接

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmc96