This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48EVM 和 TSW1400EVM 通过 LVDS 接口连接、错误5000发生在 HSDC Pro 上

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1352252/afe58jd48evm-the-afe58jd48evm-and-the-tsw1400evm-are-connected-via-the-lvds-interface-and-error5000-occurs-on-the-hsdc-pro

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD48

大家好、欢迎团队支持团队的所有成员:
我有以下问题。
我们将使用 LVDS 接口将新购买的 AFE58JD48EVM 连接到 TSW1400EVM。  

固件会在我完成安装后自动下载、 但是、当固件下载完成并且我打开 AFE58JD48 EVM GUI 时、会出现以下错误消息、我正在尝试确定是否有缺少的文件、非常感谢技术支持人员的帮助!

谢谢!

此致

泽林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程、因为此问题支持正在邮件中进行。