This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:TPS568230设计

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1351047/webench-power-designer-tps568230-design

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

我在将设计导出到 Altium Designer 时遇到问题、并且出现导出错误或获得的文件不是真实的 zip 文件。

这里是我的设计的公共链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    感谢您使用此论坛发布您的问题。

    请给我们一些时间来解决这个问题。  

    我们已开始处理此问题、我们会将此问题告知您。

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    对于默认设计、我们可以导出 Altium Designer 原理图。 请查看此处随附的报告、以便快速参考。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign1172_5F00_AltiumDesigner.zip

    此外、您共享的公共链接格式不正确/我们无法访问。  

    我请您按照以下步骤共享您的设计链接。  
    1.点击"export"选项旁边的3个圆点。

    2.点击"Public Link",然后点击"Get link"

    3.手动复制完整的设计链接或点击"复制"按钮,与我们分享链接。

    谢谢!  

    此致、  
    萨特瑞什·A·G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个问题。 我已经完成了这个过程。 可能是因为我更新了设计并删除了 旧设计、这就是它无法正常工作的原因:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    我只是重新尝试了出口,现在 出口 工作...
    因此、不幸的是(或者幸运的是)它现在运行良好。 您可以关闭案例。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    很棒,很有效! 希望这将有助于您的重要工作。  

    真诚的道歉,你必须面对这个小问题。

    当我们在这个网络和站点上有巨大的流量时、通常会发生这种断续。

    我正在考虑解决该问题、并关闭此帖子。  

    如有任何进一步的问题、请随时与我们联系。  

    谢谢!

    此致、
    萨特瑞什·A·G