This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010021:TIDA-010021预期基准内部串扰

Guru**** 2826475 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010021, OPT3101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1350120/tida-010021-tida-010021-expected-reference-internal-crosstalk

器件型号:TIDA-010021
主题中讨论的其他器件: OPT3101EVM

您好!

想知道在制造此参考设计时是否测量了内部串扰?

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M:

    是的、它进行了测量。 您可以下载固件以查看详细的校准过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我知道校准过程。 我想知道 TIDA-010021会具有哪些串扰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请参阅此技术文档:

     如何设置并校准基于 OPT3101的系统以进行接近传感(TI.com)

    它 在第3.6.1章中展示了照明串扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在多个电路板上完成了串扰校准。 我需要的是 TIDA-010021设计的校准结果、因为我手头没有这个结果。 这是为了确定项目的最佳布局。  

    如果您可以在 TIDA-010021上与 OPT3101EVM 设计具有相同级别的 SNR、这正是我要寻找的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们手头没有这样的 SNR 值。 只需按照该指南完成校准过程。