This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48EVM:AFE58JD48EVM 使用 LVDS 接口连接至 TSW1400EVM。

Guru**** 2615725 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1350199/afe58jd48evm-afe58jd48evm-the-afe58jd48evm-is-connected-to-the-tsw1400evm-using-the-lvds-interface

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

大家好、欢迎团队支持团队的所有成员:
我有以下问题。
我们将使用 LVDS 接口将新购买的 AFE58JD48EVM 连接到 TSW1400EVM。 但是、我在 HSDC Pro 的 ADC 选择行中找不到 AFE58JD48、在固件下载中找不到 AFE58JD48的 RBF 文件、所以我真的需要一个固件文档来完成采集。

谢谢!

泽林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了58JD48 GUI? 安装后,它应该会自动出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。
    是的、我已经安装了58JD48EVM GUI、但仍然无法在左侧的 ADC 选项中找到58JD48选项、并且它无法自动开启。我的 HSDC 版本存在问题、但我已经安装了文档中提供的 v5.0.0版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在下拉列表中找到 AFE58JD48?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、现在我已经找到了 AFE58JD48选项、但当我选择它并下载固件时、报告错误5000、是因为缺少 RBF 文件?

    非常感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在通过邮件进行通信时关闭此线程。