This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:LAUNCHXL-CC26X2R1 - Linux 上的 EnergyTrace

Guru**** 2606575 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1349960/lp-xds110-launchxl-cc26x2r1---energytrace-on-linux

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1ENERGYTRACE

大家好。

我的系统:Ubuntu 22.04内核6.5/CCS 11.2或12.7/SDK 6.10.0.29/ LAUNCHXL-CC26X2R1

刚刚运行 ProjectZero。 我曾尝试使用 EnergyTrace、但它不能在 Linux 上使用。 它开始测量几秒钟并挂起、有时无法启动。 我已经使用 JTAG、cJTAG 2和4线对目标进行了尝试。 JTAG 似乎更好一点。

此时会显示以下消息:

  • Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(ERROR -261 @ 0x0)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包9.7.0.00213)
  • IcePick_C:错误:(ERROR -261 @ 0xFFFFFEFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包9.7.0.00213)

但我在 VirtualBox Windows 10计算机上测试了同一个项目、在同一台计算机和 Linux 上运行、CCS11.2和 SDK 6.10.0.29、EnergyTrace 没有任何错误完美运行。

有任何建议吗?

谢谢

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    我相信我可以重现此问题。

    然而:

    Unknown 说:
    但是我在 VirtualBox Windows 10计算机上测试了同一个项目、在同一台计算机和 Linux、CCS11.2和 SDK 6.10.0.29上运行、EnergyTrace 没有任何错误。

    当我加载与12.7.0一起使用的相同可执行文件时、我还可以在 CCS 11.2.0上看到问题。 您是否可以尝试相同的方法、看看是否适合您?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki,谢谢回答。

    我们的项目使用 CCS 11.2和 SDK 6.10、现在由于一些新要求、我只是尝试执行一些电流测量。

    我尝试更新到 CCS 12.7、错误仍然存在、我还在 CCS 11.2和12.7中启动只包含 ProjectZero 和 LaunchPad 的新工作区。 每次尝试 EnergySaver 时、都会发生相同的错误。

    我注意到的另一件事是、"当前"选项卡会在放大或返回到第一个选项卡时导致 CCS 意外关闭。

    我终于到 Windows 10虚拟机进行测试、它运行得很好。

    此致、

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11740

    我偶尔在 Windows 上看到相同的错误... 但我不确定它是否直接相关。 这在 Linux 上始终都是发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我偶尔在 Windows 上看到相同的错误... [/报价]

    它又发生了。 如果我在 Linux 上等待足够长的时间(几分钟)、它几乎会立即发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    马可