This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:[ AD ]文件需求

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1350426/tida-010054-ad-file-need

器件型号:TIDA-010054

大家好、

 有关 TIDA-010054工作原理的更多详细信息、您能帮助我将如、SCHSOC 和 PCBODOC 等 AD 文件共享到我的电子邮件 还是通过 TI 驱动器共享?

 又是个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    可 在参考设计页面下载设计文件: https://www.ti.com/tool/TIDA-010054

    AD 文件位于 CAD/CAE 符号下。

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

     为了快速的评论, 我检查,它只是 TI.com 上的 PDF 文件

     但我们更喜欢需要.schdoc 和.pcbdoc 文件、以更好地理解和帮助客户加快评估 Precess。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我选中了。 这是一个.zip 文件、其中包括 AD 文件:

    请仔细检查。

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很多次!