This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:辅助电源部分

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1349621/pmp8740-auxiliary-power-section

器件型号:PMP8740

VCC_FB (12V@?A)的最大电流(针对整个电路)额定值是多少?

由于我们为 PSFB IC 使用单个 VCC_FB 电源、4个驱动器 IC 和其他降压转换器、例如降压转换器+5V、-5V 和+3.45V。

而输出空载时的初级 MOSFET 驱动器 IC (两个)电流是多少?

请帮我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    您可以在以下链接中下载 PMP8740的设计注意事项:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348

    第15页有一个表格显示所有主模块的功耗;因此辅助 PSU 电源总共~ 9.5W。  

    在特定情况下、对于12V_FB、最大功率约为8.5W (风扇处于最高速度)。 初级侧 MOSFET 驱动器在不进行开关时、每个驱动器消耗~μ A 0.4 mA、因此总0.8 mA * 12V = 9.6mW。 当开关时、您应考虑所有驱动器所需的功率(每个 FET 对 PNP + NPN)、每个栅极电容的充电和放电以及两个栅极驱动变压器 T2和 T3的磁化电流产生的损耗。

    如果您有更多问题、敬请告知。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    我们正在研究相同的32V@60A 参考设计。

    我们仅通过在直流输入端无电压的情况下从直流电源提供外部12V 电压来处理 PSFB (带驱动器部分)部分。 12V 直流电源在70mA 附近消耗。

    当我们将 PSFB 直流输入电压增加到大约40V 至80VDC 时、12V 直流电源消耗大约120mA 至200mA 的电流。 而 MOSFET 栅极脉冲波形在40V 至80V 左右失真。

    不带风扇时的以上条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chethan:

    是否使用与 PMP8740中相同的 MOSFET? 还有相同的栅极驱动变压器吗?

    如果您配备了热像仪、您可能希望在80Vin 的输入电压下拍照、其中驱动器部分的功耗为200mA。

    您应该会看到某些器件变热;请尝试了解哪些器件的功耗最大。

    谢谢。

    罗伯托