This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00835:U22运算放大器的用途?

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1349255/tida-00835-purpose-of-the-u22-op-amp

器件型号:TIDA-00835

大家好、我的工作是让该电路板由汇编器制成、但汇编器似乎给我带来了一些有关布置运算放大器 U22 (世界上最小的运算放大器)的不便。 有人知道这个单个运算放大器的用途吗?以及这个电路板是否可以在没有它的情况下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、运算放大器仅用于缓冲外部基准电压。