This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:从"Webench &quot 导出设计到 PSpice

Guru**** 2604675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1349284/pspice-for-ti-export-designs-from-webench-to-pspice

尊敬的 TI 团队

 

我正在寻找最简单的方法将设计从"Webench "导出到 PSpice。 具体而言、

我想在"电源设计器"中为 DCDC 转换器创建设计、并在 PSpice 中进行仿真。

 

我认为最快速的方法是将"Webench "中创建的设计中的电路参数输入到 PSpice 的"启动"电路图中、以便重新创建同一个电路。

是这样吗?

如果有更快的导入方式、请告诉我。

 

我还考虑过使用 Cadence Orcad 模型导出到 PSpice、但我发现它不支持很多器件、因此在最后感觉好像绕道而行。

如果我还需要考虑其他注意事项、请告知。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    最好同时打开两个工具。 应处于 PSpice for TI 中的设计应与 Webench 中的入门设计类似。 如果您已对 Webench 设计进行了更改、我建议仅手动在 PSpice for TI 设计中进行更改。

    如果您没有 PSpice for TI、我建议下载。 即使您具有 SPB 的完整版本、TI 版本也包含完整的 TI PSpice 模型库、并且大多数版本都包含设计和仿真配置文件。 很好的快捷方式。

    可以将 TI 库包含到完整的 SPB 中、但如果您使用的是23.1、该功能尚不可用。

    大卫