This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:进行设计仿真

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1342272/pspice-for-ti-to-do-design-simulations

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

您能与我分享 PSPICE-FOR-TI 的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    请访问 ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已提交个人详细信息和收货地址、即使我没有收到 TI 的任何批准邮件

    显示器上显示的消息为"成功、您已成功更改配置文件"

    请做必要的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David Larkin

    我收到了 批准邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 PSpice for TI 的最低系统要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要约.5g 空间进行安装。 性能(仿真时间)将与您的计算机的速度成正比。 它必须是一台 PC、虽然我听说在 vpractory PC 模式下运行的苹果也能够运行 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在进行仿真时、它显示了误差、我在这里附上了该误差。

    请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在搜索面板中、您应该能够搜索器件、然后打开提供的原理图和仿真配置文件。

    这始终是模拟的优秀捷径、即看到了适用于该器件的有用参考电路。

    大卫