This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1346822/pmp8740-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950

你好  

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我有一个关于我们正在研究的项目的技术问题。 以下是有关该项目的详细信息:

项目名称:电源项目目标:提供高功率单相交流-直流转换,并将其用作电池充电器。

工程参数:

  • 输入:180~230VAC、50Hz
  • 输出:80Vdc

当前状态:我们的当前项目名为"PMP8740"。 此项目的最大输出电压确定为32VDC。 但是、我们需要80VDC 的输出电压。 此外、我们认为、如果我们能够访问微控制器(MCU)源代码、就可以成功完成我们的项目。

我的问题:

  1. 是否可以将"PMP8740"项目的输出电压增加到80VDC?
  2. 如果可能、您能否提供进行此类修改所需的说明或文档?
  3. 此外、我将询问对"PMP8740"项目的微控制器(MCU)源代码的访问情况。 如果可用、您能否与我们共享该源代码?

提前感谢您的关注和支持。 我期待收到有关该项目的详细资料。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mumin:

    假设 输出功率相似、则无需重新设计 PFC 级或辅助电源。 现在可以通过主要重新设计直流/直流级(主要是此参考设计的变压器匝数比和完整的输出部分)、将 PMP8740的输出电压修改为80V。

    也就是说、您需要根据链接 https://www.ti.com/tool/download/SLUC222中提供的 UCC28950 Excel 计算表重新计算所有参数。

    输入关于输出电压、输出功率和其他参数的数值后、Excel 工作表也将计算次级侧的电流和电压应力。

    知道这些值后、请对同步 FET Q21、Q22、Q23和 Q24使用正确的额定电压和电流。 则电容器 C53...C56和 C29将需要支持至少100V 的电压。 电容的大小取决于您对 Vout 纹波的要求。 L3也将不同、缓冲器网络 R125/C100等。 对于钳位网络 D13、C64 // C74 // C76、也需要使用不同的值。

    如果您还需要热插拔电路和反极性保护、则需要更改 Q33、Q32和所有背对背 FET Q12周围的电路... 问题31.

    UCC28950产品页面上的白皮书介绍了 PMP8740的大多数功能。

    我还在此处添加了我在 PMP8740中使用的最新固件(修订版 E)。

    此致、

    罗伯托

    e2e.ti.com/.../6038.Software-Rev_5F00_E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    首先、感谢您的回复。 如前所述、在 PFC 方面不会有任何更改。 我会根据您提供的文档重新计算 T1、L3。 如果我遇到任何问题、我可以请求您的帮助吗?

    250V 是否足以在输出端施加 FET Q21、Q22、Q23和 Q24的电压? D13的最低电压优先级是多少? 在将电压范围从0-32V 更改为0-80V 时、除了 R42、R47、R12和 R14之比外、是否还需要更改任何其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mumin:

    当然,我可以为你需要的任何帮助:-)

    关于 SYNC-FET 额定电压、例如、如果您的最小 Vin 为350V (和最大420V)、并且考虑在此电压下的最大占空比为80%、则需要3.5 NP/NS 匝数比。 这意味着次级侧(半绕组)在输入电压为350V 时的电压将为100V (因此80Vout /100V = 80%占空比)。

    在420Vin 时、变压器次级绕组上的电压将为420V/3.5=120V。 现在、请考虑每个 SYNC-FET 上的电压将至少为两倍、因此是240V。 通常、我们会考虑此电压上另有50%的尖峰、以考虑尖峰+裕度、这意味着 SYNC-FET 的额定电压至少应为360V。 然后、我会使用400V FET 来获得额外的裕量。

    D13的额定电压应至少与所有同步 FET 相同、因此至少为400V。

    对于其他元件、请遵循 Excel 工作表中的计算方式、以及我在之前的反馈中提到的所有元件的电压和电流额定值。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    对于 T1和扼流电感的计算、我考虑了以下信息:

    输入电压:最小值:350、额定值:390、最大值:420VDC 输出电压:80VDC、20A

    我正在考虑使用 E65/32/27/CF139 Cosmo 铁氧体。 根据我的计算:

    一次侧电感:1.120mH 一次侧绕组匝数:一次侧绕组12线直径:0.75 x 3

    二次绕组二次绕组匝数:二次绕组的3线直径:0.75 x 10

    扼流电感:68uH (0.75 x 15)

    您认为这些值是否合适?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mumin:

    使用此匝数比(4:1)时、350Vin 时的占空比将会太高(~ 92%)、因此我建议在初级侧选择最大10或11匝。

    我认为"0.75"是您要在初级侧使用的导线(trifilar)、对吗? 是直径还是横截面(平方毫米)?

    请考虑在100kHz 时、趋肤深度仅为0.2mm、因此我建议选择最大导线直径0.4mm。

    对于巧克力(输出电感器)、您应该考虑它在双倍频率(200kHz)下工作、因此此处的线径应该更小(0.2mm)、但交流电流纹波比变压器电流小得多、因此我认为您可以保持0.75 x 15。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    顺便说一下、关于0.75mm 导线的直径、总结为:

    在100kHz 时、将使用 E65/32/27/CF139 Cosmo 铁氧体磁芯。

    对于初级侧:

    • 一次绕组的匝数:10
    • 一次侧绕组的导线直径:直径0.4x7 mm

    次级绕组:

    • 二次绕组的匝数:3
    • 二次绕组的导线直径:直径0.75x10mm

    扼流电感:68uH、使用直径为0.75x15mm 的导线。

    T7变压器的磁芯之间是否存在空气间隙? 此外、该变压器中所用导线的横截面积和并联线数量应该是多少?

    感谢您的建议和帮助。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mumin:

    设计变压器的过程非常复杂、需要充分了解基础知识、从而计算出正确的匝数、磁芯、绕线管和内部结构。 通过这种方法、分析铜损耗和磁芯损耗、可以实现成功的热管理。 我建议使用一个很好的指南仔细检查您的计算、如下所示:

    https://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf

    如果您对本文档有任何疑问、敬请告知。

    谢谢。

    罗伯托