This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:PMP22951固件、源代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22951, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1349252/pmp22951-pmp22951-firmware-source-code

器件型号:PMP22951
主题中讨论的其他器件: PMP23126

您好!

我们需要 PMP22951软件来了解 PMP22951参考设计并使其适应其他项目。

如果您能提供、我们将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunus:

    我将询问是否上传参考设计的固件以提供该参考设计。 如果您只是寻找参考、您还可以参考 C2000数字电源 SDK 中应包含的 PMP23126固件。 PMP23126的设计非常相似、只是输出电压和整流器结构略有不同。

    此致、

    本洛夫