This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:PFC 电感器内核选择、R28值和传导发射

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1348928/tida-00779-pfc-inductor-core-selection-r28-value-and-conducted-emissions

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180

大家好、我正在设计一款使用 TIDA-00779参考设计的 PFC 前端电源转换器。  TI 参考设计最初为电感器 L1指定的 Kool Mu sendust 芯片的器件型号为0077439A7 (2x)。  但是、目前任何地方都没有库存。  我想指定另一种磁芯、为此我想使用 Mag Inc 设计工具、因为它提供非常有用的匝数、功率耗散和温升数字。  Mag Inc 设计工具需要我输入"平均直流电流"和"峰峰值纹波电流"。  请告诉我、满载时这些值是多少?  谢谢!

电路原理图中的二极管缓冲器网络中的电阻 D1/D3为300k 欧姆、但在物料清单中显示为43.2R 电阻。  我认为它应该是一个43.2R 电阻器、但请您确认一下吗?

TIDA-00779参考设计据说符合浪涌和 EFT 要求、但该设计 是否已针对传导发射(CISPR 32)和谐波(IEC 61000-3-2)进行测试?  即使对其进行了测试并失败、在我的设计的这个阶段了解这一点也非常有用、因为我可以对此进行补偿。

提前感谢!

此致、

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    1. TI  通过 https://www.ti.com.cn/product/cn/UCC28180#design-tools-simulation 提供 UCC28180设计计算器。

      您可以 在指定 条件下获得电流数。

    2.我们最近计划更新 TIDA-00779、因为我们的客户提出的一些问题、irate=30A、170uH min (50kHz/1V/30A)、50m Ω max、 1.5x2mm 铜线、 54 Ts、Kool Mu 内核。 我已经把 L1规范包含了、但它是中文版 的、我会促使供应商尽快提供英文版、并且会分享给大家。  

    3、我认为您是对的、R28不应该是30万 Ω 那么大、所以请遵循 BOM 中的值。 我还将在新版本的原理图中对其进行更新。

    4.由于我不是此参考设计的作者、且已离开 TI、因此我不确定浪涌和 EFT 的测试结果是什么。 我将在下周了解能否找到答案。

    如有任何问题、请告知我们

    此致

    海利

    .e2e.ti.com/.../Qindao-Yunlu-30A_2D00_170uH-inductor-spec-240306.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海利、非常感谢您的参与。

    我已经设法确定了本例中满负载时的电感器参数(IAV = 18A、3kW 负载时的 Iripple = 7.2A)、并选择了另一种磁芯。  对于其他感兴趣的人,我选择了 Mag Inc : 0077439A7内核,每个电感器2个内核。  与原始内核(0077090A7)相比、总功率损耗为8.6W、即9.3W。  由于电感系数较高(Al=135nH)、因此只需要39匝。   

    关于 EMC 测试、我想知道是否进行了任何传导发射和谐波测试。

    此致、

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon

    不用客气。

    我在设计指南中找不到 EMC 测试结果、因此我认为我们没有执行 EMC 测试。

    您可以在设计指南的表2中找到谐波测试结果。

    此致

    海利