This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9640:Altium 设计文件。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1345668/pmp9640-altium-design-files

器件型号:PMP9640

是否可以获取 PMP9640 参考设计的 Altium 设计文件。 如果基础设计有可用、准备这些基础知识将节省大量时间。
另外、我注意到产品页面上 Gerbers 的 ZIP 文件已损坏。
它下载为50K、不是规定的276K、并且不会明显打开。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我已联系我们的 Web 团队解决 Gerber 文件问题。 此外、我们还会将 Altium 设计文件添加到 PMP9640文件夹中。 它将在完成后通知您。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    我们已上传 Altium 设计文件(在 PMP9640文件夹中为"CAD/CAE 符号")、并修复光绘文件。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-一切似乎都好。
    谢谢。