This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010046:ESDS312、3V3位于变压器的中点?

Guru**** 2931520 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1346123/tida-010046-esds312-with-3v3-at-midpoint-of-transformer

器件型号:TIDA-010046

嗨、

更改了设计指南第23页 中的 TIDA-010046 3V3位于变压器的中点、位于50 Ω 电阻器("非 PoE "的第一个原理图)之间、并且 ESD312DBVR 连接到数据线路。 它是否正常工作、以及是否没有问题? 由于 ESD312DBVR 的建议最大输入电压为3.6V、因此当以太网信号的信号电平添加到3V3时、该电压低于信号电平。  

提前表示感谢。

此致

Benedikt Kades

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benedikt,  

    该设计已经过全面测试、不会出现任何问题。 但是、让我仔细检查一下我们的产品线、了解您提出的问题。

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni、非常感谢您、我很高兴听到有关复查的信息。

    此致、Benedikt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedikt:

    我与设计了此设备的同事进行了核实、他们已经确认这不是问题。

    谢谢

    Gio