This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050010:使用更高效的转换器 TPS610995代替升压转换器。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TIDA-050010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1348135/tida-050010-replace-the-boost-converter-tps610995-with-a-more-efficient-one

器件型号:TIDA-050010
主题中讨论的其他器件:TPS63900

我们按照设计参考 TIDA-050010设计了一款器件、该器件运行良好、但其效率没有我们预期的好。  我们希望通过使用不同的升压转换器来改进电路、我们考虑了 TPS63900、但我们不确定它是否适合此应用。 我们的器件基于 NRF9160通信模块、功耗峰值接近400mA、由 LiSOCL2主电池 LSH20供电;在待机模式下、电流消耗为1 - 2mA。

TPS63900可以工作吗? 还有更好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想说是的。 即使当输入电压为2.5V 时、正常温度下的输出电流也可能为500mA。 输出电流能力随输入电压的增加而增加。

    此致

    陶氏