This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误:无法启动 OrCAD PSpice TI

Guru**** 2605895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1347219/pspice-for-ti-error-unable-to-launch-orcad-pspice-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

当我  从 TI.com 打开 PSpice 下载时、您能帮助解决此错误吗?

此致、

周兰妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    您最近是否根据提示进行了升级?

    您可以重新启动计算机吗?  

    此外、您是否可以在 Windows 电源外壳中运行以下2命令并共享结果:

    系统信息
    Get-NetAdapter -嵌入隐藏| fc

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我卸载旧版本、并且我想升级 PSpice、因为我的客户在此主题中遇到了相同的问题、我想看看它是否会在我的笔记本电脑上重现。  (+) PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 模型库问题-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    结果如下所示:

    ------------------

    Microsoft Windows [版本10.0.19045.4170]
    (c)微软公司。 保留所有权利。

    C:\Users\a0508895> systeminfo

    主机名:LT5CG31844F7
    操作系统名称: Microsoft Windows 10 Pro
    操作系统版本:10.0.19045不可用内部版本19045
    OS Manufacturer:微软公司
    操作系统配置:成员工作站
    操作系统构建类型:多处理器免费
    注册所有者:德州仪器公司
    注册机构:德州仪器公司
    产品 ID:00331-10000-00001-AA234
    原始安装日期:2023年7月4日、2:12:50 AM
    系统启动时间:2024年4月9日、2:09:46 PM
    系统制造商:HP
    系统型号:HP EliteBook 830 13英寸 G9笔记本电脑
    系统类型:基于 x64的 PC
    处理器:已安装1个处理器。
    [01]:Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 GenuineIntel ~1800 MHz
    BIOS 版本:HP U70版本 01.05.00、2022年12月30日
    Windows 目录:C:\windows
    系统目录:C:\windows\system32
    引导设备:\Device\HarddiskVolume1
    系统区域设置:en-us;英语(美国)
    输入区域设置:en-us;英语(美国)
    时区:(UTC+08:00)北京、重庆、香港、乌鲁木齐
    总物理内存:16,016 MB
    可用物理内存:5427 MB
    虚拟内存:最大大小:26,768 MB
    虚拟内存:可用:11,945 MB
    虚拟内存:使用中:14,823 MB
    页面文件位置:C:\pagefile.sys
    域:ent.ti.com
    登录服务器:\\QSWVADDC01
    修复程序:已安装14个修复程序。
    [01]:KB5034468
    [02]:KB5015684
    [03]:KB5035845
    [04]:KB5014032
    [05]:KB5023794
    [06]:KB5026879
    [07]:KB5028318
    [08]:KB5028380
    [09]:KB5029709
    [10]: KB5031539
    [11]:KB5032392
    [12]:
    [13]:KB5034224
    [14]:KB5036447
    网卡:已安装2个网卡。
    [01]:英特尔RegisteredWi-Fi 6E AX211 160MHz
    连接名称:Wi-Fi
    DHCP 已启用:是
    DHCP 服务器:172.16.44.10
    IP 地址
    [01]:10.87.8.123
    [02]: fe80::638:3a9c:10be:8ea1
    [02]:蓝牙设备(个人局域网)
    连接名称:蓝牙网络连接
    状态:介质已断开连接
    Hyper-V 要求:VM Monitor 模式扩展:是
    在固件中启用虚拟化:是
    第二级地址转换:是
    数据执行保护可用:是

    C:\Users\a0508895>Get-NetAdapter -IncludeHidden | fc
    "Get-NetAdapter"不能识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。

    C:\Users\a0508895>Get-NetAdapter -IncludeHidden | fc
    "Get-NetAdapter"不能识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。

    C:\Users\a0508895>

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    谢谢、此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    我已经提交了 Hailong 提供给 Cadence 的信息。 中国的许多用户都受到了同样问题的影响。

    我也会将您的信息包含在 Cadence Ticket 中。

    大卫