This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9770:LCD 偏置应用

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1347209/pmp9770-lcd-bias-application

器件型号:PMP9770

您好!

对于 PMP9770参考设计、是否可以更改电压以支持低于 LCD 偏置功率?

对于 AVDD、我们应更改 FB 分压电阻以更改输出电压。

对于 VGH/VGL、它是否会改变 D2/D3齐纳二极管以改变电压?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    VDD 是输入电压吗?

    2.对于 AVDD,可以确保其输出7.5V 到8.5V。  例如、让我们将 输出设置为8V。

    3.对于 VGH,它需要连接一个电荷泵以达到2*8V=16V。

    使用  D2齐纳二极管可以输出低于16V 的电压(满足需求13至17V)

    4.对于 VGL 来说,原电路是不够的,因为它只能输出-8V 的电压。

    我们需要一个负电荷泵来输出-16V (就像正电荷泵一样、请参阅下文)、然后使用齐纳二极管、可以输出-13V。

    5.对于电流和电压范围、需要重新计算。

    请提供每个通道的电流、并仔细检查电压范围。

    6.我对 LCD 应用不熟悉、 请多讲一讲当前的750mA 和10.5V。

    此致、

    费格斯