This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31092:根据 PMP31092参考设计查找隔离变压器的替代产品

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31092, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1337216/pmp31092-looking-for-alternates-for-the-isolation-transformer-based-on-pmp31092-reference-design

器件型号:PMP31092
主题中讨论的其他器件: LM5045

您好!  

我想为 POE PSE 应用使用 PMP31092参考设计。 按照参考设计、我正在寻找一个可与 LM5045搭配使用的隔离变压器。  

但是、未在线或 OTS 提供 BOM 组件。 其他隔离变压器可以与此器件一同用于100W (2.5A 时为48V)输出应用吗? 如果是、您能否提供替代产品的列表。

谢谢!

斯尼格达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha、

    很抱歉这么晚才回复!

    我搜索了一个替代器件来替换 PMP31092变压器、该器件提供48V 电压而不是56V 电压、但我没有找到任何现成的可用器件。

    我认为、您需要向您的首选供应商申请新的定制变压器。

    此致、

    罗伯托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    感谢您的更新。 我对隔离 POE PSE 应用的屏蔽要求很好奇。 您有什么建议或资源可以告诉我吗?

    谢谢!

    斯尼格达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 斯尼格达

    实际上、我没有提供具体的屏蔽要求文档。

    我补充了我的同事大卫来检查他是否做到了。

    您好 大卫

    您能否告知 Snigdha、我们是否有有关 POE PSE 隔离要求的资源?

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Snigdha,

    PoE 隔离要求在 IEEE802.3at 规范第145.4.1节中进行了规定。  这些是 PD 的隔离规格、但我认为对 PSE 没有任何隔离要求、尽管大多数客户使用隔离式电源来避免接地环路问题、尤其是在检测期间。

    必须通过以下隔离测试之一:

    1、 60Hz 时为1500Vrms

    2.2250V 直流 60s

    3150 0V 时的脉冲测试,10/700us 波形, 10次,脉冲之间60S。

    这些测试在 IEC60950或 IEC62368中指定。

    关于屏蔽、表145-16和第145.2.10.5节提供了 PSE 电源上允许的纹波水平。  有四个频率范围、允许相应的峰峰值纹波。

    谢谢。

    大卫