This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10506:电路调试帮助

Guru**** 2833175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1346975/pmp10506-help-for-circuit-debug

器件型号:PMP10506
主题中讨论的其他器件:PMP

您好、E2E

我参考 PMP 10506来制作电路板。

但需要修复一些问题。


问题1:
根据 Iout 值、我测量 Vout 为5.2至5.1VDC。
我想将 Vout 调整为5.0VDC、是否有任何可以使用的公式?

问题2:
我无法使 Iout 达到6A、只能达到3.5A。
如果 Iout 超过3.5A、电压将下降。
我可以从何处开始检查?

问题3:
有 Vout 纹波、纹波为+/- 0.3~0.5V。
可以通过哪些组件调整值来减小纹波值?

问题4:
RT 引脚的 Rsyn1=40.2K 欧姆。
公式表明、Fsw 应为223.9KHz。
但是、测试报告为什么写入≈235KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为我们正在帮助处理另一个帖子...