This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:引脚1 -是否为其供电?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, MSPM0L1306, LP-XDS110, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1344938/lp-xds110-pin-1---does-it-supply-power

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UMSPM0L1306、、 CC2340R5

我最近购买了 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)、用于对采用 MSPM0L1306 MCU 的定制电路板进行编程/调试。 它配备标准的 ARM-Cortex 调试连接器(10引脚)、如下图所示:

为了实现与此连接、我使用调试探针附带的 CM10引脚适配器对电路板上的 MCU 进行编程。 但它不起作用、经过调查后、我发现适配器的引脚1实际上并没有为电路板供电。 (我还发现该引脚的名称是"VTREF"、而不是 VCC。)

在使用 XDS110调试探针对 MCU 进行编程/调试之前、是否需要单独为其加电?

是否可以让 XDS 调试探针为电路板供电、以便其无需外部电源即可对 MCU 进行编程/调试?