This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01350:高速线性跨阻放大器参考设计

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01350, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1346217/tida-01350-high-speed-linear-transimpedance-amplifier-reference-design

器件型号:TIDA-01350
主题中讨论的其他器件: LMH5401

对于 TIDA-01350:

1.它是否包含光纤耦合的光电二极管? 接头是否为 FC/APC?

2. TIA 带宽是否可调? 我们是否能够获得高达~2GHz 的跨阻增益?

3. TIA 的输出电压范围是多少?

4.射频连接器 SMA 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honam:

    1.参考设计突出显示了光电二极管、但整个设计不可订购。 我们提供了光绘文件以及制作电路板所需的一切文件。 连接器为 FC/APC。

    2. TIA 增益是可调的,它会调整您的带宽,然而在低增益设置中,使用此设计可能很难获得2GHz 的可用带宽。 第5.3节重点介绍了本设计的带宽性能。 对于该设计、1GHz 的带宽更为现实。

    3.该设计的输出范围可在 LMH5401数据表中找到,因为它是 TIA 的输出级。 可以 在此处找到数据表

    4.板上的输出为 SMA 连接器。 (J1和 J2)

    此致、

    伊格纳西奥