This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:直流链路电压较高时栅极驱动器死亡

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1343072/tida-01606-gate-driver-death-at-high-dc-link-voltage

器件型号:TIDA-01606

我们正在使用参考设计进行实验。

但是、如果施加超过600Vdc 的电压、栅极驱动器会出现故障、并且不会运行。

有人经历过这样的经历吗? 您是如何解决该问题的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说 DESAT 正在导通并禁用栅极驱动器吗?

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 故障指示灯亮起。

    它认为它的唯一情况是去饱和、对吧?

    我可以很好地在500V 以下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您有从 MOSFET 漏极到栅极驱动器网络的连接点、这种连接点并不是很好。

    我觉得连接不好、会触发去饱和。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    对其进行编程。 是在主板上还是在栅极驱动器板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为母连接器是 SMD。

    在栅极驱动器上、您应该不会遇到该问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 但是、当我重新接触焊接时、MOSFET 烧毁。

    您能猜出任何可能的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会在低电压或高电压下发生?

    是否在低电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    700V…μ F。放大…μ F

    工作电压为400V…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从来没有发生过这样的事情,对我来说。

    发生的情况是、系统进入去饱和保护模式、随后发生故障、或者过流保护跳闸。 但切勿发生这种 MOSFET 爆炸。

    我可以告诉您发生了什么情况的以下选项:

    • 如果是开环(V/Hz)、我发现非常罕见的过流可导致损坏。 对于过流、我的意思是过流、例如来自相位的过流。
    • 如果是闭环(I/Hz)、则可能是因为接触不良导致 MOSFET 无法正常导通。 这会导致过流、从而损坏 MOSFET 本身。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、

    查看原理图时、RGS = 10千欧。

    您能分享如何选择号码吗?