This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:MOSFET 和 BJT 之间的不同有效性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1344485/tida-010216-different-effectiveness-between-mosfet-and-bjt

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

在此参考设计中、被动平衡对于 BJT 更有效。 您能否用此 AFE 描述 MOSFET 和 BJT 被动平衡的有效性差异?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    BQ76952支持 BJT 和 MOSFET。  

    BJT 和 MOSFET 之间的差值是驱动电压(BJT 通常小于1V、MOSFET 通常大于2V)。 如果您的电池是 LFP (典型电压3.2V、最大电压~3.65V)、则 BJT 更好。  

    Ryan Tan