This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10081:SEPIC 转换器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1344788/pmp10081-sepic-converter

器件型号:PMP10081

 您好!

此处提供了使用 TI 的 pSPICE 对 SEPIC 转换器进行仿真。

在该电路中、输出电压 降为零后、输出电压波形不正确。

输入电压:15V

输出电压:14.2

您能帮我解决这个问题吗?