This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20495:设计意向问题

Guru**** 2929790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, PMP20495, UCC28710, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1329882/pmp20495-design-intention-question

器件型号:PMP20495
主题中讨论的其他器件: UCC28710、UCC28631、 UCC28910

大家好、

您能不能告诉我、R2在 PMP20495中与 D2并联的作用是什么?

请附上高侧降压稳压器设计的相关应用手册。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:  

    谢谢你的问题,我问盛阳回你. 我们目前正在参加会议、请原谅延迟。

    谢谢。

    R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于本设计使用 PSR 反激式控制器、并且 PSR 反激式控制器的 UVLO 电平由 VS 引脚流出的电流确定、因此 R2提供了一条电流路径来设置 UVLO 电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 盛阳三:

    R2是否强制?

    我的客户修改了 PMP20495。  R1=10k、R3=10k 和 R2未使用。

    UCC28710由 UCC28631取代。

    我找到了 UCC28910的非隔离式高侧拓扑的相关应用手册。

    https://www.ti.com/jp/lit/an/snva750/snva750.pdf#page=6

    在 UCC28613数据表中 描述了交流线路 UV 和欠压功能、但很难找到具体的阈值和设计流程。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh San,

    很抱歉我迟到了回复。 如果您使用 UCC287xx PSR 控制 VS 引脚进行 UVLO 检测、则必须使用电流流出路径。 应用手册图5为 VS 引脚流出电流- R2和 R5提供了一条不同的路径。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳三:

    您能帮助我 计算 UCC28631非隔离式 HS 降压拓扑的 R2和 R5吗?

    UCC28631数据表中未介绍 IVSL (run)。

    Vbrownin 和 Vbrownout 看起来与 表6 (分别为80VAC 和65VAC)上的 ACON 和 ACOFF 相同。

    我 理解这是一个困难的问题。

    我的客户之前试用过 UCC287121、发现输出电 流大于0.5A 时、输出电压下降。

    因此、我的客户选择了 UCC28631、由于靠近生产、很难变更。 为此、我们需要您的帮助。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三和之

    我不了解任何 UCC28631 HS 降压设计。 我认为它可能无法正常工作。 您的客户遇到的输出压降可能是由于 与电流检测相耦合的近场噪声所致。 使用屏蔽式电感器非常重要、就像我在带有 UCC287xx 控制器的 PMP20495中那样。 请与您的客户核实他们是否应用了屏蔽式电感器。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的盛阳三:

    好的、我将向 PL 介绍   UCC28631的 IVSL (run)。

    是的、PMP20495的偏置电感器应该是 Wurth 的表面贴装电感器74435571500、但 在照片中 L2看起来很笨重并且 与众不同。

    我没有意识到它被 仔细屏蔽。 我会让 我的客户知道这一点。

    此致、

    伊藤和树