This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:用于微控制器和 CAN 通信的固件

Guru**** 2608145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1343781/tida-01093-firmware-for-microcontroller-and-can-communication

器件型号:TIDA-01093

您好!

我正在整合此参考设计、但我不太清楚如何与该设计连接、以便在不向设计中添加 JTAG 的情况下对微控制器进行编程。 如果 MSP430存在、我还想获取用于它的软件。 针对这个设计的 CAN 接口上的某些文档/软件也将有所帮助。

谢谢!

桑蒂