This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:在对差分电压源建模时、为什么要使用电压控制电压源?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1342825/tina-ti-why-do-we-use-a-voltage-controlled-voltage-source-when-modeling-differential-voltage-sources

器件型号:TINA-TI

在对差分电压源建模时、我们为什么要使用电压控制电压源?



我在下载 Spice 仿真时始终会遇到这样的结构。 差分输入不需要共用 GND 接地。 这里的目的是创建虚拟接地吗?
我想有一位作者解释了为什么他在 TI post spice 技巧和提示中使用 VCVS、但我找不到这篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electronx、

    1. 这样做的主要原因是产生所谓的"真差分信号"。  
    2. 真差分信号将具有恒定的共模电压。  共模电压定义为同相输入(VinP)和反相输入(VinN)上电压的平均值。
    3. 为了使共模保持恒定、反相和同相输入端的电压需要反向移动。  例如、假设差分信号为2V。  这意味着 VinP =+1V 且 VinN = -1V、且共模为0V。  对于2V 的差分和5V 的共模、输入需要为  VinP =+6V 且  VinN = -4V。
    4. 下面的仿真 显示了两个输入端的交流信号、共模为5V、差分为1V。
    5. 您只需在输入之间放置一个信号源、但这不会有恒定的共模。  根据您的实际情况、您可能希望这样做。   

    我希望这对您有所帮助。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!