这个问题可能对于两名 TI 工程师来说太忙了、他们在销售后进行跟进以帮助我解决该问题。 它一直以来都是卡住的、希望 TI 工程师能够帮忙解决、谢谢!
我使用自动标记生成了 elf 文件、并验证了 elf 文件是否正常。 可以通过在 CCS 模式下烧录 CAN 消息(文件夹5)。 然后、TI 通过两种方法将 elf 文件转换为 appimage (有关这两种方法、请参阅文件夹1和2)。 两个生成的文件头会有所不同。 我将此应用图像文件与文件夹4中的刻录文件组合在一起、并将其刻录到电路板上以打印不同的错误(有关错误、请参阅文件夹1和2)。 如果文件夹3的 appimage 文件与文件夹4结合烧录、则不会报告错误。