This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010059:LMG3411R050故障输出错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R150, TIDA-010059, LMG3411R050, TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1341769/tida-010059-lmg3411r050-fault-output-error

器件型号:TIDA-010059
主题中讨论的其他器件: LMG3411R050、LMG3411R150 TIDA-00915

大家好、支持团队所有人。

我使用 TIDA-010059中发布的 Gerber 数据创建了一个电路板。
三相 BLDC 在开环中以正弦波驱动。
旋转速度非常低。
我目前遇到了一个棘手的问题。
故障信号仅从半桥中使用的 LMG3411的低侧输出。
FAULT 在高侧不输出。
因此、我认为不是因为存在短路电流而造成的。
当我监控低侧 LMG3411的 VDD、VLDO5V 和 VNEG 时、波形如下所示。
所有电源通道都出现显著波动。 在高侧、这种波动不会发生太多。

我认为此设计可能存在布局问题。
您能帮我猜猜原因吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就测试此参考设计和提出问题与我们取得联系。

    实际上、该设计确实集成了全部三个相位的高侧和低侧"故障"信号。 请参阅  本文档第12页中的图7: 三相1.25kW 200VAC 小型 GaN 逆变器参考设计(修订版 A)(TI.com)。

    还请注意设计指南第11页中的这一点:  使用霍尔效应传感器(TI.com)的230VAC 电机驱动器的同相电流检测参考设计 :

    "唯一的区别是 TIDA-00915参考设计使用的150-mΩ GaN 电源模块(LMG3411R150)具有6A RMS 连续电流额定值、而 TIDA-010059参考设计使用的50-mΩ GaN 电源模块(LMG3411R050)具有12A RMS 连续电流额定值。" 我们也可以参阅本文档中的测试波形。

    对于电机在开环控制下运行缓慢的问题、它可能与控制中的参数有关。 您能否使用其他 MOSFET/IGBT 驱动器进行试用?

    至于波形振荡、探头设置可能会影响很大。 尝试使 GND 连接器尽可能短。

    此致、

    杰罗姆·尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰罗姆-桑

    感谢您的回答。

    但是您的回答没有回答我的问题。

    我的问题是、为什么只有低侧 GaN 输出 FAULT 信号。

    我知道故障信号是集成的。

    所示波形中的故障信号直接在原理图中 Q6的引脚32处测量。

    其他低侧 GaN、Q4和 Q2也是如此。

    您能否对故障信号是输出信号、而不是您所说的测量环境问题这一事实提供您的意见?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉我没能提早拿到您的积分。  

    您已经在全部三个低侧开关上测量了故障输出、但尚未 在高侧捕获到一个故障输出?  

    LMG3411可以报告 OCP、OTP 和 UVLO 上的故障。  您现在是否知道低侧故障的原因?

    是否可以故意在高侧进行该故障的测试?

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jerome-San

    您说:

    您已经在全部三个低侧开关上测量了故障输出、但尚未 在高侧捕获到一个故障输出?  

    ->对。

    您说:

     您现在是否知道低侧故障的原因?

    -> 我测量了电流,但没有异常电流流动。
    (我正在使用的电流探头最高只能测量20MHz、因此根本无法测量。)

    您说:

    是否可以故意在高侧进行该故障的测试?

    ->确定。 我将仅选择高侧。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果问题仍然存在、请尝试将 R21增大到150K (将 dV/dt 减小到25V/ns)并增大 C45、以便在 LDO5V 上实现更好的噪声抑制。

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jerome-San

    它发现高侧和低侧在非常短的时间 (几个10ns)内同时开启。

    我现在要结束这个帖子、因为我想我可以完成它。

    感谢您的支持。

    谢谢。

    此致、

    千兆