This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICICE-FOR-TI

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1334018/pspice-for-ti-pspicice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

PSpice-TI 在 VPN 上显示 Lis 错误。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    您能在此处发布错误消息吗?

    在框的底部,选择"Insert"->"Image/Video/File"。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我还有另一个类似这样的函数。

    您是否刚刚升级了 PSpice for TI? 该许可证查找的是231、而不是较旧的174。

    此外、请在以下位置查看您是否拥有许可证(文本文件)

    C:\Users\<%Apps>\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license User_Profile%

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我确实升级了 PSPICE-TI、开始出现此错误、因此我订购了最新版本、并按照 批准电子邮件中的步骤操作。 我将 在指定位置检查许可证并返回给您、抱歉、我没有用户文件夹的管理员权限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    您对哪个文件夹没有权限?

    它不应该是您的许可证文件夹。  

    我刚刚有另一个用户遇到类似问题。 卸载、重新引导、然后重新安装都适用于他。

    请尝试一下、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息。 是的、在打开此主题之前、我确实遵循了"Uninstall- Reboot - Install again"。 我已经检查了提到的位置、d. txt 文件位于指定位置。  

    当我在现场工作时、该工具工作正常、但当我通过 VPN 连接办公室网络时、该工具无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我认为这是关键。 VPN 会破坏某些代理设置。 不过、这通常只是在安装期间、而不是在运行程序时发生。

    让我来继续跟进。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来在那里它是有些工作. 某些 VPN 防火墙/安全设置受到干扰。  

    要从我们结束后进行进一步调试、我需要您执行以下操作:

    Setup Environment variable (您的帐户可能没有系统级)。

    CDS_LIC_QA_TEST、将值设置为 c:\cadences\qalog.txt

    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送给客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而增大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:不要在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 或其它驱动器(如 d:\)中设置  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的指导。 我执行了这些步骤、但问题仍然存在、我在此处附加了日志文件。 当我在现场时、SW 工作正常、但通过 VPN 登录时会出现错误。

    无法在此处附加日志文件。

    此致

    皮尤什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    您是否尝试使用 Insert -> Image/Video/File 上传?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    因为它在场外工作,没有 VPN 工作,我没有一个令人满意的答案为你。

    您可以关闭 VPN 来运行它。 或者、联系您的 IT 部门以帮助解决 VPN 问题。  

    大卫