This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01385:选择电流互感器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1342726/tida-01385-picking-a-current-transformer

器件型号:TIDA-01385

您好!

我正在寻找一种方法来选择能够用于与该参考设计相同的设计的电流互感器。

以下是主要规格:

  • 初级侧电流:1A-100A 范围
  • 系统负载: 40mA 峰值、待机时~10uA

此设计的主要目的是为次级侧的收发器供电、同时还测量 CT 输出端的电流。  由于初级电流范围很宽、因此我不确定这在升压控制器供电/超级电容器充电情况下的工作原理。  ~我选择的 CT 在次级侧@ 100A 输入电流时能够提供 Δ V>3V 的电压、压降是否不会成比例地达到~30mV @ 1A 输入电流?

是否有权变措施可将此参考设计用于此类型的初级电流范围?

此外、看起来该参考设计中包含的备用电池是可选的、仅在 CT 或超级电容器无电源时使用。  如果不需要备用电池、从设计中移除该电池是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    由于  您提到的电压范围、该设计需要超级电容器。 CT 不是恒压源、无法保持其 电压。 因此、我们需要超级电容器来维持系统负载的电源。  当 向 CT 施加大电流时、超级电容器将为其充电、并在 CT 电流较低时保持系统电源。

    此致、

    特拉维斯