This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM:此设计使用了什么能量计?

Guru**** 2537060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1332730/am62-evse-dev-platform-what-energy-meter-was-used-in-this-design

器件型号:AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5132ADS131M08

您好!  

我想知道此设计中使用了什么能量计?

我查看了方框图和原理图、但看起来好像没有测量/监控交流线电压。  

仅对残余交流直流电流进行监控。  

我看到 使用了 MSP430F5132、但该器件不包含计量特性。  

另一个问题是计量 MSPM0+MCU 在 IC 系列或 ARM 处理器系列中是否有任何选项? (尚未找到)

我知道  MSP430系列有非常好的选择。

谢谢!

巴哈瓦亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavya:

    我将把该线程发送到 Sitara 团队、征求他们对链接设计的意见。

    对于通用电子计量解决方案、您提到了包含单相和多相设计的 MSP430设计。 MSP430F6779三相实施

    对于 MSPM0、我们开发了与 ADS131M08器件配对的多芯片解决方案。 另外、我们还具有 适用于 MSPM0的能量计量库。

    考虑到链接的设计用于 EV 充电、您是否在寻找 EV 充电解决方案?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。 是的、我正在寻找 EV 充电解决方案。 我已经浏览过 TI 为此目的提供的参考设计。 我将等待 Sitara 团队的响应表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的所谓参考设计板上的 MSP430器件用于电流检测。  您是否想知道电流是如何测量的?

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我一直在问、使用什么来测量和计算这个功率。 电压是被测量的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与设计 EVSE-DEV-PLATFORM 的团队讨论后、该电路板没有完善的功能。

    此致、

    舒耶勒