This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:并发器件访问限制

Guru**** 2608165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1340136/pspice-for-ti-concurrent-device-access-limit

器件型号:PSPICE-FOR-TI

当我尝试在工作时在我的计算机上安装 PSpice 时、收到"并发器件访问限制"错误。 我在家的个人电脑上有一份副本。 我用它几个月只是为了学习软件。 那么、PSpice-for -TI 是否仅限于使用一台计算机? 如何解决此问题? 是否需要从家庭计算机中删除 PSpice 软件?

谢谢。

查克·桑普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    您应该能够在任何给定时间在3台机器上进行安装。 我们可以从您的帐户中取消这些计算机的链接、从而允许您将其安装在其他计算机上。 请告诉我 这是否对您有用。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请断开以前安装的链接。 计算机不再使用。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。 这在工作中。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、jc:

    旧计算机现在是否与我的帐户断开连接?  

    谢谢。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    刚刚检查、尚未检查。 不过明天应该准备好了。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我了解 JC。 我明天会检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请重新检查。 它现在应该可以工作了。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、JC 安装了 TI PSpice。 现在能否将 TI PSpice 的副本下载到我的家用计算机上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您最多可以安装到3台单独的计算机上,如 JC 所述。 你现在处于1。

    大卫