This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2608655 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1340984/tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606

海量专家

我只有基于 TIDA-01606设计有源前端(AFE)的项目、我只想消除 T 型架构并替换为标准的2级三相桥接逆变器、我已经对 PSIM 进行了如下详细仿真

  

凭借有前途的结果、我认为 出于硬件简单起见、由于市场上提供可用的电源模块、TI 在 TIDA-01606上提供了视图修改触发角、我们可以将 T 型版本修改为标准2级3ph 桥

我还在 PSIM 上仿真了 T-Type PFC。 我非常清楚如何触发 T 型桥和2级桥

我的问题是、我对 C2000生态系统相对比较陌生、我认为刚刚修改了该行代码会解决问题、因为此代码包含 T 型版本的 PWM 更新或触发方案

咨询 TI 专家或许可以解决我的混淆、请解释如何修改2级桥接逆变器的 PWM 更新、我不会触碰控制算法、因为我相信只有修改触发方案才能解决问题

谢谢!

Br

腹部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdin:

    感谢您的联系。 据我所知、您希望通过使用我们的 C2000控制卡作为39C 或379D 来实现2级、但您希望保持相同的高级控制方案图。

    我是对吗?

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riccardo Ruffo

    感谢您的跟进

    是正确的、 为了简单起见、我想将 T 型 PWM IGBT 触发转换为仅2级 H 桥 IGBT 触发。

    我 相信 TIDA-01606中包括闭环电流控制等在内的所有代码仍然相同、仅需将 PWM 更新例程从 T 型触发改为2级 H 桥

    由于不了解 C2000 PWM Hal 例程、我不太了解 T-Type PWM 更新下面的代码、可能我会完全了解 C2000的 PWM HAL 例程、硬件等、尤其是 39C 或379D


    谢谢  

    Br

    腹部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdin:

    一般而言、我认为您可以只使用一个 PWM 单元、它实现了互补输出和死区时间。 您将为此 PWM 单元提供一个介于100%和0%之间的占空比。

    例如、我为 PWM 单元提供60%的功率、这意味着顶部开关在60%的时间打开、底部开关在40%的时间关闭(当然也包括死区时间!)

    为了连接现有代码、您将需要重新调节控制器的输出。 现有代码为您提供的占空比值介于1和-1之间(TINV_DUTY_A_PU、TINV_DUTY_B_PU、TINV_DUTY_C_PU)。 因此、您可能需要为 PWM 单元提供以下值= 0.5*(TINV_DUTY_A_PU+1)* 100%

    请记住、您需要三个 PWM 单元、因为您有三相系统。

    谢谢

    此致

    里卡多