This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:最小孔径为0.15mm 至0.2mm

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1340045/tida-020047-min-hole-from-0-15mm-to-0-2mm

器件型号:TIDA-020047

您好!

我想知道我的制造商是否可以将 最小孔尺寸从  0.15mm 移动到0.2mm

此致

阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请回答这个问题。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    不能增加钻头尺寸的电气原因不存在。  但是、您需要确保这不会导致页面出现其他问题。  这可能包括过孔焊盘破孔、孔环不足等。

    布赖恩