This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP12072:有刷交流电机转速控制参考设计/指南。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1341309/pmp12072-brushed-ac-motor-speed-control-reference-design-guidance

器件型号:PMP12072
主题中讨论的其他器件:DRV8256

大家好、  

我正在为我的设计寻找两种不同设计方法的解决方案、请查找以下详细信息并根据参考设计向我推荐最合适的解决方案。  

要求:  

电机规格

电压   有刷24VAC 或等效直流  
额定负载上的输入功率   95±15%
额定负载上的电流   < 5.8A
扭矩 0.6牛米

解决方案1:  

TRIAC 控制交流电机转速控制(隔离式)  

解决方案2:  

低成本有刷直流电机驱动器设计。 (输入与负载隔离)

此致、

拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动板目标 BOM 成本低于10-15美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindran:

    感谢您就此问题与我们联系。

    您能否 详细介绍您的应用或设计目标 、以便我们为您找到合适的解决方案?

    似乎您想要一种运行交流电机或有刷直流电机的低成本、低电压、但又具有隔离式的设计。

    我是否可以假设电机仅在一个方向上运行?

    电机是否需要改变转速? 如果需要、预期的范围是多少? 速度命令信号是哪种类型的输入? 是否有任何速度或扭矩纹波规格(因为您有 Triac 解决方案)?

    隔离的目的是什么? 您是否有隔离式控制电源?

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、  

    感谢您的答复。  

    抱歉、电机规格混乱。 请在下面找到详细信息。  

    应用:电动传动器

    主电源为24VAC/24VDC 命令信号、交流电源来自变压器(100VA)、直流电源来自电池。  

    它的单相交流电动机 Vrm=24Vdc,也适用于等效直流,即34Vrm*1.414 )。 应控制电机转速、负载为机械齿轮轴阀打开/关闭。 它应根据命令信号输入连接进行正向和反向操作。 在20%递增/递减中控制的电机速度。 自由负荷转速为1600转/分,额定负荷转速>540转/分。  

    目标是降低成本并符合 UL 标准。 我现在看到的挑战是负载和控制器与输入源的隔离、以及低成本驱动器设计。  

    请告诉我您的想法/建议或任何问题。  

    此致、

    拉维   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我认为 BDC 具有更好的性能和更易于控制。 以下解决方案供您参考:DRV8256 (具有集成电流感应和智能调优技术的 DRV8256E/P H 桥电机驱动器数据表(修订版 A)(TI.com) 和 EVM https://www.ti.com/lit/pdf/slou519)

    此致、

    杰罗姆·尚