This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10081:电池充电器

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1339272/pmp10081-battery-charger

器件型号:PMP10081

您能解释一下输入电容器和 π 型滤波器的计算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关计算输入滤波器的详细说明、请参阅此处:

    https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    输入滤波器前面的输入电容器只是一个大容量输入电容器、用于缓冲电源电压的短暂骤降。
    根据预期的最大输入电流和预期的输入电压骤降持续时间来确定其大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经将 π 型滤波器截止频率设计为339khz、

    通常、截止频率应为开关频率的1/10 th

    此处的开关频率为300kHz、因此我们需要采用截止频率30kHz

    您能回答以下问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、您是否在谈论输入源滤波的转换器噪声? 大容量电容一定会降低转角频率。 您是否曾尝试在功率级设计器滤波器设计计算器中输入这些值?