This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:当用作125kb/s 总线中的桥接器件时、CAN 总线错误。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1336799/tida-01487-can-bus-error-while-used-as-bridge-devices-in-125kb-s-bus

器件型号:TIDA-01487

您好!

我使用 TIDA-01487参考设计制作了一个 PCB、但与使用隔离式 CAN IC 稍微进行了更改、以避免使用数字隔离器 IC。 当我将 PCB 作为两个器件之间的桥接器连接时、我们发现了 CAN 总线错误、并且电路无法按预期工作。 我的波特率为125kb/s。 请帮我解决这个问题。 如果需要、我可以分享更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    感谢您联系我们。

    我相信您的未通过测试的用例与我们电路板所测试的用例完全相同:两个 CAN 器件、中间的是 TIDA-01487。 之前我们没有看到任何问题、我们测试了高达2Mbps 的波特率。 当您阅读针对 TIDA-01487的 TI 设计时、您是否同意这是相同的设置?

    您在设计中具体更改了什么?

    您是否也有机会测量仲裁电路的时序?

    此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速回复!

    我们用于测试电路的设置符合 TIDA-01487的 TI 设计。

    下面列出了我们在电路中所做的更改。

    1.我们使用 PCA82C251T/YM、118来代替 CAN IC 1处的 TCAN1042HDRQ1 (这用于使用我们的现有库存)

      在 CAN IC 2上、我们用 ISO1042QDWVRQ1代替了 TCAN1042HDRQ1。 (这可消除额外的隔离器要求)

    3.电源部分通过 LM25180QNGURQ1和定制变压器实现。 变压器输出通过两个 LD1117S50TR 针对两个5V 电源进行调节。

    我们已验证了任意电路时序、并在延迟逻辑仿真期间观察到208ns。 附加了一个图像供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    感谢您提供详细信息。

    我建议进一步调试这一点、您需要测量 CAN 信号 RX1和 TX2、RX2和 TX1、VF1以及下面缺口中 U10处的相应信号。 目的是弄清如何以及为什么会发生阻塞。

    CAN 通信是否完全正常工作一段时间、还是从不起作用?  

    如果它根本不起作用、更换替代器件可能是根本错误原因。 是否可能有一个 CAN 器件处于断电状态?

    此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该建议对其中一个 CAN IC 提供了帮助并发现了一些连接问题。 稍后修复、我们观察到电路仅在一种连接方式下工作。 后来发现了4.7K 电阻的问题并修复了它、使电路按预期工作。

    感谢您在突发事件期间的支持。

    谢谢。此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    感谢您的更新。 我很高兴它现在起作用了。

    此致、

     托马斯