This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740数字控制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1336068/pmp8740-pmp8740-digital-control

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好、团队成员:

我们正在开发充电器。 您能为开发2kW 充电器推荐一下带有完整原理图的参考设计的数字控制器器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能回答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    很抱歉耽误你的时间。 您可以使用 C2K 系列或 UCD3138。 我们有许多采用这两种控制器的设计。

    如果您有需要的规格、我们可以给出一些示例。

    谢谢。

    罗伯特