This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00826:输入阻抗随失调电压变化而变化

Guru**** 2906070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1337820/tida-00826-input-impedance-change-with-offset-change

器件型号:TIDA-00826
主题中讨论的其他器件:LMH6559

大家好、

客户使用 Fluke9500监控 LMH6559的输入阻抗、而当偏移为0时该电阻仅为50 Ω。 输入阻抗随失调电压变化而变化、我们是否有方法可以将其保持为50欧姆、超过失调电压变化?

B R、

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我希望客户能够提供更多关于其具体测量值的信息。 LMH6559的输入阻抗不是50欧姆。  但是、从信号源的角度来看、目标是使输入阻抗为50欧姆。 然后、目标是确保 FDA 的两个输入支路具有相同的阻抗、这就是在 LMH6559的输出端添加 R229电阻器的原因。 电位器用于调整直流偏置输入、以便将进入 ADC 的 FDA 输出端的失调电压最小化。 支路的输入阻抗由网络和电阻器设置、如参考设计中的图4所示。 第9.2节还重点介绍了电位计的用途。

    此致、

    伊格纳西奥